This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:关于 TPS62110RSA 功率 IC 的 GND 处理

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1559690/tps62110-about-the-gnd-handling-of-the-tps62110rsa-power-ic

器件型号:TPS62110


工具/软件:

您好的团队、

我的客户考虑使用 TPS62110。

数据表指出、GND、PGND 和 AGND 都应连接到散热焊盘。


但是、在电源评估板上、AGND 与 GND 和 PGND 分开、然后连接到一个点。
数据表是否意味着应在散热焊盘上进行单点连接?
客户正在考虑所有 GND 引脚都直接连接到散热焊盘的配置、如数据表中所述。
哪种配置更适合继续?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    两种配置均可接受。  

    客户正在考虑一种配置、其中所有 GND 引脚都直接连接到散热焊盘、如数据表中所述。

    这没关系。 请继续。  

    此致、

    Gautam