This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV07A:SN74LV07A 在几个 PCBA 上受损

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1560584/sn74lv07a-sn74lv07a-damaged-on-several-pcbas

器件型号:SN74LV07A


工具/软件:

在供应商的测试仪电路上使用了 SN74LV07A 缓冲器 IC;最近发生了 4 个 PCBA 无法正常工作的情况、并对所有 4 个受损 SN74LV07A 的点进行了分析;更换器件后电路板正常工作。

进入 IC 的信号为 3.3V(峰峰值)8kHz 方波。

我在数据表中找到以下内容:

10.2.1 设计要求此器件采用 CMOS 技术并具有开漏特性、因此仅具有低输出驱动。 注意避免总线争用、因为它可以驱动超过最大限制的电流。 并行输出驱动会在轻负载时产生快速边沿、因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。

您能否就部件为何会损坏以及如何解决的可能情况提供建议 — 例如是否有建议的更换?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要一些输入和输出信号的原理图和示波器屏幕截图、然后才能诊断出问题所在。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是进入 SN75LV07A 的信号;它来自 LPC2212FBD144 的引脚 50。

    输出直接连接到连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接器上的信号是什么样子的? 具体来说、部件无法正常工作的情况是什么?客户使用哪个部件更换“损坏“部件?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于损坏的电路板、SN74LV07A 的输出引脚上没有信号、输入正常。

    它被替换为同一器件、替换后、输出端现在有一个信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaycee、

    它们的输出端是否有上拉电阻器?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    在此板上、它们不会、在缓冲器之后、它们会进入连接器。

    我检查了该板连接位置的模块原理图、该线路连接到另一个缓冲器 IC (SN74LVC2G14DBV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaycee、

    该连接器有多长时间?  

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    它约为 5 英尺、这是该组件 CS2N15MM-5 L-com |电缆组件| Digikey 的典型电缆的典型示例

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaycee、

    也许可以考虑发送该器件进行故障分析。 可能的原因是 电源不稳定、连接器可靠性较差或输入压摆率较慢。 在这里、我唯一可以考虑的是查看输出波形的外观、但我不知道这样会有多大帮助。

    我没有看到任何真正会导致此设备出现问题的东西。 5ft'是我们设备的长电缆、但我并不认为它会导致问题。  

    客户可以尝试以下操作: 验证上拉电阻器的值(推荐使用 4.7kΩ<xmt-block1>–10kΩ</xmt-block>) 并–10kΩ 并确认)确认其连接在另一板上、电缆规格、即我在您提供的网站的数据表中找不到的电缆电容、Vcc 稳定性、工作波形与不工作的输出波形、并考虑使用更短的电缆或本地上拉电阻来隔离该问题。

    否则,除非你给我发送设备,我认为没有更多的调查,我可以在这里做.

    此致、

    Malcolm