This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AS808B:SN74AS808BDW

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AS808B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1561652/sn74as808b-sn74as808bdw

器件型号:SN74AS808B


工具/软件:

嗨、

我正在使用这个逻辑 Ic 和我使用这个  LF2388BTR 驱动器来运行我的 3 个半桥 BLDC . 我正在电机中使用 3 个电压为 110 V dc 560 瓦 3200 rpm 的霍尔传感器、我注意到、随着电压升高 40 伏以上、电机会开始获得更高的电流并开始振动、如果我继续推动它、只会损坏我的驱动器 IC。 对于顺时针方向、电机会过早地在 20 伏电压下启动。 您认为什么可能是问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhan:

    SN74AS808B 的标题中提到了这一点。 您是否特别关心与门、如果您有、是否提供了我能够查看的波形以帮助诊断问题? 在我看来、问题可能出在栅极驱动器或霍尔传感器的放置/配置上。

    如果您对与门没有问题、我建议您研究 TI 半桥驱动器、并使用该器件型号或霍尔传感器创建一个帖子、因为这些团队可能对您的应用的这些部分有更具体的了解。 TI 甚至提供集成控制的半桥驱动器、因此您完全无需使用霍尔传感器。 我不是这些器件的专家、因此如果您想提供建议、我建议您在电机驱动器论坛上发布一个包含您的规格的新问题、或者使用此页面中的任一器件型号、直接联系合适的 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器团队。

    此致、

    Owen