This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:适用于 QSPI 应用的 LSF0204/TXB0104

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1559610/lsf0204-lsf0204-txb0104-for-qspi-applications

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXB0104

工具/软件:

您好:

对于 LSF0204 和 TXB0104 双向总线开关和电平转换器的上拉电阻限制、存在很多困惑。

相比之下、TI 似乎推荐 TXB 系列而不是 LSF 系列。请就以下问题提供反馈

1.建议不要对 TXB 系列使用任何上拉电阻器。 如何在不使用上拉电阻的情况下连接 QSPI 芯片选择?。 在正在进行的设计中、我仅为芯片选择添加了 4.7k Ω 上拉电阻。 是否会出现问题?

2.我将使用 LSF 系列仅将 QSPI 主芯片电平转换为更短距离的 QSPI 闪存。 这两款器件的灌电流将为几十 uA。 我能否继续在 LSF 芯片两侧使用合适的上拉电阻器?

3.在我看到的大多数论坛问题中,如果有人澄清使用 LSF 系列,反馈是 50 到 50 保证使用这个芯片。 如果此 LSF 系列存在这么大的限制、那么为什么 TI 不能撤销该器件? 还是可以声明为只能与开漏 IO 一起使用? 已检查多个论坛反馈、但仍然没有足够的信心在两侧都带有推挽器件的情况下使用该系列。

4.是否有任何没有这些上拉限制的双向电平转换器部分,可以放心地用于 SPI、QSPI、JTAG 等?

此致

Hafiz Haja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 4.7kΩ 不能与 TXB 配合使用。 但片选信号不是双向的、因此可使用 TXU 转换器。

    3.3V / 33µA = 100kΩ。 这些上拉电阻器不适用于高频。

    3.有些应用中的 LSF 转换器运行良好。 所有双向转换器都必须有限制。

    4.不,这是不可能的。 SPI 和 JTAG 使用单向信号;对于 QSPI、您必须接受 TXB 的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hafiz、

    我们的应用程序团队今天正在庆祝劳动节(美国假日)。 让我们在两天内回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    除了问题 1 之外、如果要与 TXB0104 一起使用外部上拉电阻、建议使用大于 50k Ω 的较弱电阻器、以免与内部 4K 串联电阻器发生争用(有关更多详细信息,请参阅数据表的第 7.3.5 节)。  

    这是否可以根据您的 QSPI 应用实现?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上拉电阻较弱、则 TXB 能够覆盖它、并可能将其保持在错误的值。