This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC154:关于 HBM

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1560697/cd74hc154-about-hbm

器件型号:CD74HC154


工具/软件:

人员相对应

数据表中未列出 ESD (HBM) 结果。 请告诉我实际值。

P/N:CD74HC154M96

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    一般而言、我们的 HC 系列具有这些等级; +/- 2kV HBM 和+/- 1kV CDM。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi LAN、

    感谢您的答复。

    此致  

    Shingu