This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:在 KiCad UltraLibrarian 模型中的 GND 和 B 引脚反向

Guru**** 2502365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1560774/sn74lvc1g08-q1-gnd-and-b-pins-reversed-in-kicad-ultralibrarian-model

器件型号:SN74LVC1G08-Q1


工具/软件:

您好:

我最近根据您的 KiCad 图订购了一块电路板、事实证明、由于原理图/封装中的 GND 和 B 引脚翻转、电路板存在缺陷。
这是一个代价高昂的问题。

请参阅图像。
已链接数据表和 ultralib。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g08-q1.pdf?ts = 1756804864745

https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=SN74LVC1G08-Q1&package=DBV&pin=5&sid = lit4351768b7c279b89d899&c=1


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    感谢您提请我们注意这一点。 我已提交 TT 以修复此问题。

    此致、

    Ian