This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:CD40106BM96

Guru**** 2968520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1560841/cd40106b-cd40106bm96

器件型号:CD40106B


工具/软件:

        CD40106BM96 我 使用的第一个引      脚为 0.3V、而其输出引脚 2  仍为 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能给我发送一个示波器屏幕截图、其中显示了输入和输出电压吗?

    谢谢。