This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G332:SN74LVC1G332YZPR 引脚顺序查询

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1560490/sn74lvc1g332-sn74lvc1g332yzpr-pin-order-inquiry

器件型号:SN74LVC1G332


工具/软件:

您好的团队、

您能帮助检查如何匹配 SN74LVC1G332YZPR 封装说明吗?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    第一张图片正确。 并不是因为它指定的是芯片底部的视图、而不是顶部的视图。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    感谢您的反馈。

    如您所见、封装标记引脚为 A1、A2、B1、B2、C1、 C2;而引脚定义标记为 1、2、3、4、5、6。

    如何匹配 A1、A2、B1、B2、C1、 C2 到 1、2、3、4、5、6?

    此致、

    Will  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    这取决于包装的旋转方式。  

    A1 =引脚 1

    Berst,

    Malcolm