This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:PIN7/9 短接至 GND

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557177/sn74hct244-pin7-9-are-short-to-gnd

器件型号:SN74HCT244


工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 SN74HCT244 驱动 MOSFET、而引脚 7/9 短接至 GND。  Q50 是 YJM05N06A 或 AP9477GK。

您能帮我们找出原因吗:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这是单个设备问题、还是换掉设备后问题仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    下发率为 6/1000。 当客户用新器件更换有问题的器件时、电路将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    听起来我喜欢两件事:

    1.电路的实施可能会损坏器件

    2.坏了很多设备。 我们现在可以忽略此问题、因为我无法帮助解决此问题。  

    任务。 您知道 流入 MOSFET 的电流是多少吗? 器件的最大值仅为~Ω 6mA、根据我在输出端使用 5V 计算出的值、实际上现在位于 100mA 附近。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    让我与客户核实一下什么是 ID。

    顺便说一下、客户表示他们将使用 PWM 来控制 MOS、因此栅极电流不是连续的。

    在数据表中、IO 的持续输出电流为±35mA。

    问题 1:客户想要了解插件值和持续时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    如下所示添加保险丝信号:是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    在数据表中、IO 的持续输出电流为±35mA。

    器件的绝对最大额定值。 任何高于建议运行条件的情况都可能损坏我们的器件。 此器件的范围为 6 - 35mA。 任何高于 6mA 的内容、TI 不对任何损坏负责。  

    Q1:客户想知道插件值和持续时间?

    您能在这里澄清一下您的要求吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似的器件支持、μ A 的±6mA 输出持续电流、但可能支持 100ns 内的 50mA 输出峰值电流。 此设备是否具有此 pluse/peak 值以及持续时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请看图片。  

    问题 1: 什么是电流峰值和持续时间?

    Q2:为什么它受到 6mA 的限制。 还是 MOSFET 导致的?

    问题 3:能否分享一份有关脉冲电流限制的文档? 例如 Triode/MOSFET/JEFT、RDSon、电压等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    今天是美国假期。 每当我回到办公室时、我都会尽快回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1.我们不规范器件中的电流峰值。 虽然短脉冲(纳秒范围)可能不会损坏器件、但 TI 将无法提供支持或对任何损坏承担责任。  

    2.我不能分享太多的内部细节,但简单地说,设备可能会损坏,电流过大。 通常通过 FET 短接至 GND 或 Vcc。  

    3.如前所述,我们不为我们的设备指定电流脉冲。