This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:SN74AC14DR

Guru**** 2968970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1561828/sn74ac14-sn74ac14dr

器件型号:SN74AC14


工具/软件:

我们目前正在使用从您的 TI 网站购买的 p/n SN74AC14DR 进行生产。 (请参阅随附的 COC,标签和芯片照片。)

以前购买的产品没有问题、但是、我们最近收到的产品出现故障。
我们进行了交换测试、只有标记为“52A25VM"的“的组件出现问题。

问题的内容:
如随附的波形图所示、黄色波形表示正常输出、而白色波形来自标记为“52A25VM"的“的元件。
波形宽度应该在 2µs 周围、但新元件显示的 1.6µs 大约小于之前的值。
这是接地/引脚 8 的测量结果。

并且 IC 标识 (52A25VM) 与 COC 批次追踪代码 (4BC1H2I) 不匹配。
两者之间有差异的原因吗?

我们感谢您协助确定此问题的原因。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../CoC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记和批次追踪代码是不同的代码。

    请放大其中一个脉冲、并测量输出切换时的输入电压。 这些阈值是否超出指定的 VT VT− 范围?