This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:引脚 1 标识 ID

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1561698/sn74avc2t245-pin-1-marking-id

器件型号:SN74AVC2T245


工具/软件:

您好:

完整 PN: SN74AVC2T245RSWR

我需要使用顶部标记文档来识别引脚 1 的位置 、因为我想了解哪个是方向点、以及其他点模式的含义是什么?  我们在 2 个项目上有不同的点阵,其中一个部分有一个神秘的短

谢谢、

Quynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文本上方和下方的短条是二进制生产日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI-Top-Markings.docx

    物理部件实际上总共有 4 个点(请参阅随附的文档)、位于不同的位置。  我们需要确认网点的位置是否重要??

    谢谢、

    Quynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quynh、

    对于 RSW 封装、其中一个指示引脚 1 方向的引脚上会有一个陷波。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。  您可以关闭此标签。

    祝您愉快、

    Quynh