This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:行为

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1562198/sn74lvc1g123-behavior

器件型号:SN74LVC1G123


工具/软件:

尊敬的专家:

我能否向您了解  SN74LVC1G123 是否支持上升沿和下降沿触发单次低电平脉冲?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

      如果 A 保持低电平、SN74LVC1G123 支持 B 输入端的上升沿触发;如果 B 保持低电平、则支持 A 上的下降沿触发。 但是、  如果没有额外的电路、SN74LVC1G123 将不允许您同时从同一输入执行上升沿和下降沿触发。 它也不输出低电平脉冲、因此您需要在输出端使用反相器。

    查看 TPUL2G123 、了解它是否适合您的需求。 但是、如果需要上升沿和下降沿触发、则输出将来自两个不同的输出。 您可以将它们一起或一起生成单个输出。

    另一个选项是我们的 TPLD 器件、所有这些器件都可按照您描述的方式进行配置。 上升沿和下降沿触发单次触发低电平脉冲是 TPLD 的一种常见应用。 这是单器件选项。

    此致、

    Nikki