This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:LVC 和 AUC 系列门的扇出能力

Guru**** 2933270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1563595/sn74lvc1g08-fanout-capability-of-lvc-and-auc-series-gates

器件型号:SN74LVC1G08


工具/软件:

您好:

我想知道 LVC 和 AUC 系列门的扇出能力是什么。  

单个 LVC 或 AUC 输出可以驱动多少个输入?

谢谢您、

DP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    您指的是 CMOS 输入吗?

    答案主要取决于输出端的总电容(即被驱动的所有输入的累积电容)。 您可以在我们任何器件的输出端驱动高达 70pF 的电容、但我们通常建议不超过 50pF。 这大约是 7-10 个输入。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我是指 LVC/AUC 输入。 以便输入来自同一系列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    那么保守估计约为 7 个器件/输入。  

    此致、

    Malcolm