This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC08-SN74AHCJB EP:结至电路板电阻 (R_JB)

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1558022/sn74ahc08-ep-junction-to-board-resistance-r_jb

器件型号:SN74AHC08-SN74AHCT08 EP


工具/软件:

尊敬的专家:

SN74AHC08MPWREP 是否具有结至电路板电阻 (R_JB)。 我只能在器件数据表中找到结至环境空气阻 (R_ja)。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我没有这方面的资料、但我已提出要求。 此信息将在两周后提供。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    我只想请求有关我的请求的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvn:

    收集这些数据需要两周时间。 9 月 10 日是我最早拥有它的时间。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 123.7.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 54.2.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 80.6
    结果 — psi JT(标准数据表值) 4.9.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 79.7.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、

    Nikki