Other Parts Discussed in Thread: LMR23630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630工具/软件:
施加输入电压后、输出电压需要多长时间才能导通?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
LMR23630 的输出电压导通时间主要取决于内部软启动机制:
•对于 SOIC 封装、软启动约为 2ms(典型值)、范围为 1ms 至 3ms。
•对于 WSON 封装、软启动时间较长、通常约为 6ms。
因此、一旦输入电压超过 UVLO 阈值并且 EN 被置为有效、您可以预计 VOUT 会在这些时间范围内斜升、具体取决于所使用的封装。
希望这对您有所帮助!
谢谢。此致
Naresh