This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT245:请建议使用一个与 SN74HCT245DWR 引脚对引脚兼容并支持总线保持功能的器件

Guru**** 2571725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1563324/sn74hct245-please-recommend-a-device-which-is-p2p-with-sn74hct245dwr-and-supports-bus-hold-feature

器件型号:SN74HCT245


工具/软件:

您好、

请帮助我们推荐 与 SN74HCT245DWR (SOIC (DW)| 20 ) 引脚对引脚兼容的器件、并支持以下功能。  SN74HCT245DWR 已经由客户设计。

  1. 总线保持功能的示例。
  2. VCC=3.3V

我发现 SN74ABTH245DW 具有总线保持功能、但不支持 VCC = 3.3V。