This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3870-Q1:使用 CT 电容器进行延时时间调整

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1563108/tps3870-q1-delay-time-adjustment-using-ct-capacitor

器件型号:TPS3870-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

   我们要求延时时间大于 100 秒至 120 秒、 使用 CT 电容器的 TPS3870-Q1 IC 是否可以实现这一点?

该 IC 是否有任何有限的可编程延时时间?

此致、

Ammasi Kani V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 9.1.2.2 节规定:

    对最大电容没有限制。

    但请注意、具有较大漏电流的电容器会使延迟时间的准确性降低。 如果漏电流大于 ICT、电容器不会充电。