This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:触发器阈值

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1562895/sn74lvc2g74-q1-threshold-for-trigger

器件型号:SN74LVC2G74-Q1


工具/软件:

您好:

我们是否有任何能够保持~450mV 信号状态并保持 1us 的触发器。

它应保持此值、直至手动复位。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在寻找的器件

    1.商业还是汽车?  

    2.有多少频道?

    对于通用商用单通道 FF、以下器件应该可以正常工作。  

    https://www.ti.com/product/SN74LVC1G74 

    如需更多建议、请告知我您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出也应该是 450mV 吗? 那么、要处理模拟电压、需要一个采样保持电路。

    对于逻辑门、触发信号必须低于  VIL 或高于 VIH、但不能介于两者之间。 如果您想要不同的开关阈值、则需要添加一个比较器。