This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:高电压范围问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1562766/sn74ahc1g14-question-of-high-voltage-range

器件型号:SN74AHC1G14
《主题》中讨论的其他器件:SN74AHCT1G14

工具/软件:

尊敬的团队:

 

我的客户是 Roborock、现在使用 SN74AHCG14 作为逆变器门。 其电源为 5V、信号输入电压电平为 3.3V。 因此、有时高压输入可能无法触发输出反相器。  您能帮助我们弄清输入阈值为什么是一个范围吗?我们是否有办法对该阈值水平进行编程? 可能数据表中有错误、我们可以在将来解决。 谢谢!

 

 

此致

Peng Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    下面是一个有用的应用手册: https://www.ti.com/lit/scea046b

    下划线的具体行是一个拼写错误、应该是 3.85V。  

    不过、该范围是预期的。 任何东西  登录页面 这些值仍将触发输出。 例如、即使您的输入信号为 4.5V (>3.85)、这仍会触发高电平。  

    至于拼写错误、我将创建一个 TT 并修改此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了能够处理 3.3V 输入信号、您需要一个具有较低输入阈值的门、即 SN74AHCT1G14。