This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08:有关 Ioff 输入行为的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1562978/sn74aup1g08-question-on-ioff-input-behavior

器件型号:SN74AUP1G08


工具/软件:

您好:  

我的客户在设计中使用 SN74AUP1G08、其使用方式可能使 VCC = 0V、但输入端会有电压。   根据数据表中的这一行、我预计这不会有问题

但是、它们会看到下拉电阻。   他们不确定这是我们的器件。  我们是否遇到过 Ioff 功能方面的问题?   

我注意到、我们的竞争对手 Nexperia(经常用作第二来源)也具有 Ioff 功能、但他们只在数据表中提及输出。 非输入。 我让我的客户确认器件的顶部标记。   

此致、

Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略。   客户确认是竞争器件。