This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC138:Y5/Y6Y7 输出电平行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1564466/sn74hc138-y5-y6y7-output-level-behavior

器件型号:SN74HC138


工具/软件:

尊敬的先生:

客户发现 SN74HC138 Y5/Y6/Y7 输出电平在 C=1、B=0 变为 1;A=1 变为 0 时不遵循功能表更改电平。

您能否查看附件中的相关波形并提供注释来解决此问题? 谢谢!

e2e.ti.com/.../SN74HC138-measure-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    似乎发生的情况是、器件正在检测输入 C=H、B=H、A=H、因为在检测到引脚的最终状态之前、信号仍在移动。

    您可以尝试在 B 超过 VIH 规格之前、加速 A 的下降沿以通过 VIL 规格。 我要说的是、要实现这样的准确状态转换将会非常困难、即两个信号同时开关、并避免意外达到 HH 状态或 HLL 状态。

    更好的选择是在输出上添加一个小型 RC 滤波器、这样输出的任何快速转换都将被滤除、从而提供更宽的转换两个输入的窗口。

    此致、

    Owen