This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:申请官方 MTBF/FIT 数据(ISO 26262/IEC 61508 认证)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, SN74LVC1G126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1560136/sn74lvc1g126-request-for-official-mtbf-fit-data-iso-26262-iec-61508-certification

器件型号:SN74LVC1G126


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们正在评估用于安全相关应用的 SN74LVC1G126 器件。
作为功能安全认证的 FMEDA 和可靠性分析的一部分
(根据 ISO 26262 和 IEC 61508)、我们需要官方的 MTBF/FIT 数据。

请提供:
- SN74LVC1G126 和 SN74LVC1G126-Q1 的 MTBF 和时基故障值(如果可用)
-计算假设(温度,环境,方法)
-在估计中应用的置信水平(例如,60%或 90%)
-可在功能安全评估期间用作证据的任何官方可靠性报告或质量文档

如果此类文档未公开提供、请告知获取这些文档的流程(例如,NDA 或客户注册)。

非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此论坛的回复。 我以前遇到过这种问题、但据我了解、时基故障值没有根据 ISO 26262 或 IEC 61508 计算、是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太确定。 您只需要 MTBF/FIT 率、还是需要 FUSA 文档?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我正在处理 FMEDA、因此我还能收到 FUSA 文档将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我会将 Albert 添加到此线程中、他一直为我们处理所有 FUSA 文档生成。 他可能需要您提供更多详细信息、例如您已通过客户支持代表申请了 FUSA 文档。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LVC1G126_5F00_SFFS113_3D00_1_3D00_TI-PDF_3D00_en_2D00_us.pdf

    以下是 LVC1G126 的 FUSA 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送文件。  我注意到提供的报告适用于第 1 季度产品。 您能否说明 FMEDA /FUSA 报告是否仅适用于第 1 季度产品、或者是否也适用于非第 1 季度产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信息适用于 Q1 和非 Q1 产品。 我们不会针对非 Q1 产品发布单独的 FUSA 文档、但两者的数据相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!