This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS164-Q1:输出电流

Guru**** 2960480 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC164, TLC6C598-Q1, SN74HCS164, SN74AC164-Q1, SN74HCS164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1561901/sn74hcs164-q1-output-current

器件型号:SN74HCS164-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SN74HCS164、 SN74AC164-Q1、CD74AC164 、TLC6C598-Q1、

工具/软件:

您好的团队、

我的客户需要检查电路 的可行性。 这些器件将使用 SN74HCS164 作为 LED 指示灯、其原理图如下所示。

15mA 为每通道 LED、最大总电流为 75mA。 此器件能否处理此电流?

您还能告诉我如何读取数据表中的最大电流吗?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOH 的测试条件 为 6mA;对于较大的电流、不能保证输出电压。  总输出电流的绝对最大额定值为 70mA;75mA 会损坏芯片。

    CD74AC164/SN74AC164-Q1 支持更高的电流。

    通常、对于更高的负载、您将反转信号并使用像 TLC6C598-Q1 这样的低侧驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、克莱门斯、

    它们尝试使用 SN74HCS164-Q1 设置 Total 70mA。 我想确认- 15mA /通道是可行的吗? 如果您的每通道电流最大、请告诉我。

    此致、

    Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个通道上的 15mA 不会损坏器件、但无法保证  在这种情况下 VOH 可能会是什么。 可能需要使用较小的电阻器来获得 15mA。

    ×Ω 15mA 超过 70mA、可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢你。 客户在 VOH 下应保持较低的最大电压是多少?

    此致、

    Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VOH 是器件的输出电压。 随着器件驱动更大的电流、VOH 将下降。 这会影响流经 LED 的电流、因为 I =(VOH - Vf)/R、其中 Vf 是 LED 的正向电压。 实际上、这意味着您需要一个比预期更小的电阻器才能在输出端获得 15mA、但 TI 不保证在电流消耗如此高的水平下实现 VOH、因此需要通过实验来确定确切的电阻器大小。