This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:共享 Vo_Io 曲线

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1565417/txb0108-share-the-vo_io-curve

部件号:TXB0108


工具/软件:

您好的团队、

您能分享 TXB0108 的 Vo 和 io 输出曲线吗?

客户希望使用它输出 50mA 电流。 还可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    此器件的输出具有内部 4K 串联电阻器、因此其驱动强度 (IOL / IOH) 不足以满足您的需求。 相反、我想看看其他能够具有更高输出直流驱动的固定方向转换器、例如适用于您的应用的 TXU0x04、AXC4T774 或 AXC4T774。  

    此致、

    插孔