This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245PWR 卷带包装信息

Guru**** 2528730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1562592/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr-tape-and-reel-information

器件型号:SN74LVC8T245


工具/软件:

团队、您能帮助我们提供 SN74LVC8T245PWR  卷带包装信息吗? 客户在数据表中仅找到其他封装、但 对 PWR 没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Chen、

    由于 PWR 的唯一包装选项是管装、因此没有提供卷带信息。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    但我认为 SN74LVC8T245PWR 会包装并以卷带形式发货?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Chen、

    您是否能够将此承运商选项添加到购物车?  

    使用 载体封装材料查找 工具时、找不到载体选项

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    将其添加到购物车意味着什么?

    我认为您不能正确理解客户的问题。
    客户问的简单来说、客户说的是 SN74LVC8T245PWR 该器件(卷带包装)、但不涉及 SN74LVC8T245PW 该管型号;但是、TI 数据表不提供 SN74LVC8T245PWR 卷带包装信息、因此缺失。 那么、您能帮助检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Chen、

    我很抱歉,我误解了这个问题。  

    让我与我们的团队核实、我会回复您。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Josh。 请随时向我们发布。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Chen、

    可以。 谢谢!

    此致、

    Josh