This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HC4075:3.3V 时的 IO 逻辑电平 CD54HC4075

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CD54HC4075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1566027/cd54hc4075-io-logic-levels-cd54hc4075-at-3-3v

部件号:CD54HC4075


工具/软件:

您好团队:  

我在设计中使用或门 IC - CD54HC4075。 IO 逻辑所需的情况为 3.3V VCC、数据表中未提及、请确认在设计中是否可以考虑以下数字  

您能否确认在 3.3V VCC 下运行时以下内容是否如下:  

  • Vih (min) ≈μ s 2.31V (≈0.7 × VCC)

  • VIL (max) ≈μ s 0.99V (≈0.3 × VCC)

  • VOH(最小值)  

    ≥μ s 3.13V 在 IOH =–20µA 时
    ≥μ s 2.9V 在 IOH =–4mA 时

  • VOL(最大值):
    ≤μ s 0.1V 在 IOL =+20µA 时
    ≤μ s 0.33 V 在 IOL =+4mA 时

如果上述内容正确、请确认上述内容;如果不正确、请提供 3.3V 电压  

此致、  

Garima R.