This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:能否控制板载振荡器的开/关?

Guru**** 2964120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1566258/tpld801-can-one-control-the-on-off-of-the-onboard-oscillator

器件型号:TPLD801


工具/软件:

客户正在查看 TPLD801 并希望使用振荡器、但在某些情况下我想能够手动禁用振荡器以节省电流。 可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    是、这可以完成。 振荡器具有一个 PDWN 引脚/连接。 当向该连接提供逻辑高电平信号时、振荡器关闭。

    此致、

    Malcolm