This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T32:了解 SN74AUP1T32DCKR 和放大器的替代产品;SN74LVC244ADBR

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1566200/sn74aup1t32-inquiry-for-alternatives-for-sn74aup1t32dckr-sn74lvc244adbr

器件型号:SN74AUP1T32
Thread 中讨论的其他器件:SN74AUC244

工具/软件:

您好团队:

在我发送电子邮件之后、请针对下表中的问题为我的一位客户提供一些反馈:

或门和电平转换器

SN74AUP1T32DCKR

  1. 关键功能之一 :1.5V 电压电平
    输出 :3.3V 电压电平。
    当将 3.3V 电压连接到 VCC 时、适用。
    组件良好、但问题在于 TPD 时间。

    是否有相同的 IC 具有较低的 TPD?

输出缓冲器

SN74LVC244ADBR

  1. 关键功能之一 :3.3V 电压电平
    输出 :1.5V 电压电平
    不支持 1.5V VCC、无最小 Tpd。


  2. 建议使用 SN74AUC244 元件。 但是、他们寻找没有外露焊盘的元件、因为该电路板是单层电路板、我需要将信号路由到元件下方。

    我们是否有完全相同的解决方案/器件、但没有外露焊盘封装?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    请在电子邮件中查看 Albert 的回复。

    此致、

    Malcolm