This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244Q:SN74AHCT244QPWRQ1 的 CTE 信息

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1563555/sn74ahct244q-cte-information-for-sn74ahct244qpwrq1

器件型号:SN74AHCT244Q


工具/软件:

你(们)好

您能否提供该器件的 CTE 信息

SN74 AHCT244QPWRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roopesh:

    我们通常不提供 CTE 数据。 我需要向封装团队索取此数据。 您想要定向还是非定向?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您能分享定向和非定向两种情况吗? 方向优先。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、它们只满足一个请求。 我会要求提供方向数据。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、
    在本主题的后续视频中、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roopesh:

    我已经联系了负责的团队、他们将向我们获取定向数据。 不幸的是,被分配到这两个人是不在办公室,直到 9/26,所以这将需要一段时间。

    此致、

    Malcolm