This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SO#425,270,425271 // SN74HC595N

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1565804/sn74hc595-so-425270-425271-sn74hc595n

器件型号:SN74HC595


工具/软件:

尊敬的:

客户从 Mouser 购买了 SN74HC595N 器件、总共有 1600 个 、终端客户发现这些器件无法正常工作。

 

“将购买的 IC 组装到电路板上后、显示屏无法正常运行。 客户进行了逐步调查以确定根本原因。

他们证实、电路板上的所有其他部件工作正常。

使用相同的产品部件号更换 IC 时、显示屏出现故障。

 

为了进行进一步验证、客户更换了来自其他库存的相同器件型号 IC。 借助这些 IC、显示屏可以正常工作、而不会出现任何问题。 这表明故障与您批次提供的 IC 直接相关。

 

此问题是可重现的、与客户系统的设计无关、因为系统一直可靠地运行、并且具有来自另一个卖家的相同部件号。 因此、我们请求继续对提供的有缺陷的 IC 提出索赔。“

 

请 帮助验证并告知客户是否可以索赔此问题。

谢谢。

 

此致、

 

Suphahachai B.

高级技术支持代表
Mouser Electronics、Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最  Δv 的 Δt 是时钟输入信号违反了 Δ t/Δ t 限制、或者某些其他信号违反了设置/保持时间限制。

    请显示时钟信号的示波器迹线、放大后使得边沿斜率可测量。