This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:D 锁存器

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1564726/sn74lvc1g97-d-latch

器件型号:SN74LVC1G97


工具/软件:

1G97 可配置为选择器

将输出 Y 连接到输入 A 并使用输入 B 作为 D(数据)输入。

我认为、当“H"是“是选择器 A#/B 的输入时、1G97 成为锁存输入 B 的 D 锁存电路

像这样使用它是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SGNM:

    只要您的设计符合所有数据表规格、使用此类器件就没有问题。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我们得到了 D 闩锁、它比 1G373 便宜Relaxedμ s