This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:规格检查

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1559696/sn74lv1t08-spec-check

部件号:SN74LV1T08


工具/软件:

TI 团队大家好、

是否有相应的更新规格? (SN74LV1T08)

SN74LV1T08DCKR 与门位于数据表的相关产品中

但 P.10 中的功能块为或门。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    似乎您是正确的。 这是我们的数据表中的一个错误。 我将创建一个 TT 并进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的答复。 我是否可以询问何时可以更新? 客户需要正确的规格

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已进行了所需的更改、现在会将其发送到我们的文档团队。 发布时间应在~48 小时内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    如果您已有新规格、请提供给我。

    gary.chang@fb-tek.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    不知道为什么它还没有更新。 让我再次与我们的文档团队核实。 很遗憾、发送到 TI.com 的时间是我无法控制的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    如果您已经有新规范、但尚未在 TI.com 上对其进行更新、请先提供给我。

    gary.chang@fb-tek.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我刚刚通过电子邮件发送给您。 很抱歉耽误你的时间。