This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B:关于传播时间

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1566469/cd4043b-regarding-propagation-time

器件型号:CD4043B


工具/软件:

尊敬的专家:

我对输出传播时间有疑问。

数据表具有“ VDD = 5V 时 tPLH = 300ns 的最大值“。
当 VDD =3.3V 时、tPLH 的最大值是多少?

在实际测量中、当 VDD = 3.3V 时、tPLH 约为 3us。
此外、是否有方法可以缩短延迟时间?

谢谢你。