This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108-Q1:TXV0108-Q1

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1, TXV0108, TXV0106-Q1, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1562089/txv0108-q1-txv0108-q1

器件型号:TXV0108-Q1
主题中讨论的其他器件: TXV0108、 TXV0106-Q1、 TXB0304

工具/软件:

您好、  

我需要帮助选择合适的电平转换器。
我需要将其用于 SDHC、因此我需要将其从 3.3 转换为 1.8、反之亦然。

-输出上升/下降时间不应超过 3ns

-工作频率:10MHz

-显式方向控制引脚

-电平转换器的 IO 应支持 20K Ω 或更高的上拉/下拉电阻器。 由于 TLA 探头具有 20k Ω 内部下拉电阻器。

 TXV0108-Q1 是否是适合该用途的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    TXV0108-Q1 旨在满足 RGMII 时序要求。 如果您的工作频率为 10MHz、那么我们可以探究 AVC 系列、因为 TXV0108 会过载。

    TXV0108-Q1 和 TXV0106-Q1 是唯一指定输出上升和下降时间的电平转换器。 不过、使用 AVC 系列时、我不希望输出上升/下降超过 3ns。   

    您要对多少个渠道进行水平翻译?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的快速翻身、我有 9 个频道进行电平转换。 AVC 系列是否也能满足以下条件?  

    [引用 userid=“669685" url="“ url="~“~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1562089/txv0108-q1-txv0108-q1 ]-电平转换器的 IO 应支持 20k Ω 或更高的上拉/下拉电阻器。 由于 TLA 探头具有 20k Ω 内部下拉电阻器。

    是否有办法根据数据表得出输出上升/下降时间将小于 3ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    是的、AVC 系列可以满足上拉/下拉电阻器条件。

    有关计算输出上升/下降时间的信息、请参阅以下常见问题解答:

    【常见问题解答】逻辑器件的输出转换速率是多少?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的澄清。

    根据我计算过的链路、上升/下降时间计算如下:(对于 VCC = 3V)

    1. AVC 系列:输出上升/下降时间=~ 5.8ns.
    2. AXC 系列: 输出上升/下降时间=~ 5.8ns
    3.LVC 系列: 输出上升/下降时间=~ 2.5ns  

    根据您的建议,我还去 AVC 家族吗?
    您将非常感谢您的帮助、提前致谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    如果您要求上升/下降时间为 3ns 或更短、LVC 将是更合适的选择。

    LVC 系列在从 3.3V 转换到 1.8V 时可支持 10MHz。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    非常感谢您的帮助、非常感谢您的快速答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    对于 TXB0304 双向电平转换器、输出上升/下降时间为 2.95 和 3.1ns(15pF 负载)、但如果我们根据您共享的链接 进行计算【常见问题解答】逻辑器件的输出转换率是多少?它将为 300ns 和 540ns(15pF 负载)、我在这里是否出错?

    根据这些结果、我如何确定 LVC 系列上升/下降时间计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然可以使用  TXV0108、它还支持 10MHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    1) 该数字看起来有点偏的原因是 1k 串联电阻器所致。

    我改用数据表中给出的上升/下降时间数字、因为这些值是通过设计和验证捕获的。

    2) 是的 TXV0108 可用于 10MHz。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、


    非常感谢您的帮助、我得到了所有的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    TXV0108 支持 20k Ω 及更高阻值的上拉/下拉电阻器?

    此外、我们将其用作双向电平转换器、因此我们将动态地将 DIR 引脚设置为高电平/低电平、从 DIR 到 OE、从 DIR 到 A 端口的传播延迟是多少?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    1) 是的、TXV0108 可支持高于 20k Ω 的电阻值

    2) 如下面的方框图所示、TXV0108 上的输入缓冲器始终处于激活状态。 这意味着更改 DIR 输入仅禁用和启用输出缓冲器。

     

    例如、假设客户正在从 A 端口转换为 B 端口。 将 DIR 更改为低电平时、A 端口输出信号所需的时间被定义为 OE。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    非常感谢您的帮助、这回答了我的所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    很乐意提供帮助! 我将关闭此主题、如果您将来有任何问题、请随时联系我们。

    此致

    Josh