This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:出力端子の電圧耐性 Ω

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1567061/sn74lvc14a

器件型号:SN74LVC14A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC07A

工具/软件:

SN74LVC14Aを3.3V電源電圧で使用しています。出力にプルアップ抵抗ó n 10kΩを接続します。このプルアップ抵抗の電源電圧に、3.3Vではなく5.0Vを接続させても問題ありませんか?ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;绝对最大额定值禁止这种情况。

    开漏缓冲器 (SN74LVC07A) 可实现更高的上拉电压、但不会反相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ありがとうございました。承知致しました。μ s