This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVCH244A-SP:航天产品 RHA 认证。

Guru**** 2579795 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SC4T32-SEP, SN54LVCH244A-SP, CD4075B, SN54SC8T244-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1563861/sn54lvch244a-sp-rha-qualification-of-space-products

器件型号:SN54LVCH244A-SP
主题中讨论的其他器件: CD4075BSN54SC8T244-SEP、SN54SC4T32-SEP

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在评估 SN54LVCH244A-SP 收发器 用于辐射敏感型应用。 在查看文档时、我注意到您的大多数产品都列为“无 RHA“、这意味着尚未根据 MIL-PRF-38535 执行 RHA 认证
我想具体询问:
  1.   此器件的单粒子闩锁 (SEL) 和电离辐射总剂量 (TID) 的特征数据可用性。
  2. RHA 合规性的鉴定流程- Texas Instruments 是否仅针对选定的产品在内部执行此操作、或者是否可以根据客户申请对其进行安排?

我也在寻找一个 防辐射/航天三路 3 输入或门(CD4075B 的航天版本)。  

提前感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Szymon、

    我们没有此器件的 SEL 和 TID 报告。 两种解决方案、例如 SN54SC8T244-SEP。 能否分享一下您正在研究的辐射水平?

    我们不支持通过 E2E 提出的 RHA 合规性请求。 我建议请您的 TI 销售代表直接联系我们的团队。

    我们没有特定的 3 输入或门、但 SN54SC4T32-SEP 可以配置为 1。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有特定的 3 输入或门、但 SN54SC4T32-SEP 可以配置为 1。

    这需要将两个输出连接到单独的或门、对吗? 遗憾的是、我们在 PCB 上没有太多的空间、因此不能这样做。

    只是为了确认 — 您没有任何耐辐射门或门,每个门有两个以上的输入,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Szymon、

    正确。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送欧洲/波兰销售代表的联系电子邮件吗? 我找到了 Piotr Demidowicz 先生、但我不确定这是否是他感兴趣的领域、我找不到他的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Szymon、

    我建议联系客户支持中心。 我无法在公共论坛上提供员工联系信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法联系客户支持。 如果您能给我发送销售代表的电子邮件地址:s.samek@wiran.pl、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Szymon、

    我已将您的电子邮件发送给我们的联系人。 我会让他跟进。

    此致、

    Ian