This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:TPS54260-Q1

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1561313/tps54260-q1-tps54260-q1

器件型号:TPS54260-Q1


工具/软件:

嗨、

我需要此所有器件适用性报告、请为我们提供支持...

1) SN74AHC541Q

2) TPS54260-Q1

3) SN74HCT14QPWRQ1  

4) 74AHCT1G125GW-Q10H  

5) TMP275AQDRQ1

6) LM27313XQMFX/NOPB

谢谢。此致

Kanakappa Teggi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanakappa  

    我将在内部查看、然后返回给您
    谢谢你
    此致
    Onkar Bhakare
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kanakappa  

    很抱歉耽误响应

    由于  TPS54260-Q1 器件相当旧、因此我们无法获取数据。 我要求您为其他器件创建单独的线程。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare