This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF 基准电压分配

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, LSF0102, TXU0101, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1565480/lsf0102-lsf-reference-voltage-assignment

部件号:LSF0102
Thread 中讨论的其他器件:LSF0204、 TXU0101、 SN74LVC1T45

工具/软件:

尊敬的团队:

附件是供您参考的原理图。 如果需要进行任何更改、请告知我。

为了清晰起见、请注意以下几点:

我将较低的电压电平连接到 Vref_B 是因为我的最终电源轨是较低电平电压;仅当存在该电源轨时、使能引脚才应导通器件。
LSF0102DCUR 屏幕截图(已附加)说明了这种方法。


对于 LSF0204RGYR — 如果不接受上述 Vref_B 分配、我是否可以使用 Vref_A 基准启用电平转换器?


请尽早分享您的反馈。

此致、
Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    关于 LSF0102DCUR 的原理图、您能否确认在 VREFA 和 VREFB 之间的较低电压下使用 VREFB? 在这种情况下、EN 仍短接至 VREFB? 如果是这样,则不建议这样做 — 客户应将 EN 引脚短接至较高电压(以 VREFA 和 VREFB 的较高电压为准)、并通过 200k Ω 偏置电阻器上拉至所需的电压。 换句话说、只要 EN 短接至两个电源中的较高电压、VREFA 和 VREFB 就可互换。 不过、如果客户希望遵守数据表、我建议使用 LSF0204 方法、使其严格在数据表规格范围内运行。 否则、我提到的替代方法应该可以正常使用。 请注意、目前通道 A1/B1 的 I/O 上也缺少上拉电阻器。

    对于 LSF0204RGY、请注意、所有 IO 上缺少上拉电阻。 我看不到任何其他紧迫的问题。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    美好的一天!

    相关 LSF0102 、如前所述、我只能启用电压较低 (1.8V) 的器件、因为这是我电路板序列中的最后一个电源轨。 我想确保如果 LSF0102 在启用时电压为 5V、而 1.8V 尚不存在 VREF_B 、I/O 和 Vref_B 将不会从 Vref_A 侧反向驱动。 请您确认一下。

    如果这种方法不适用、请告诉我是否可以改用 SN74LVC1T45DCKR 1PPS 信号的 5V 到 1.8V 转换时的报告。

    此外、关于 LSF0204 、A 侧和 B 侧是否都需要上拉、即使信号是推挽信号也是如此?

    期待您的确认。

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LSF010x、EN 引脚必须连接到更高的电压。 对于 PPS 信号、SN74LVC1T45 或 TXU0101 将是更好的选择。

    LSF 转换器应在所有可用作输出的 I/O 引脚上配备上拉电阻器。 不得使用下拉电阻。

    这四个 FPGA 信号的实际方向是什么? 它们可以改变吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    请查看随附的 1PPS 信号的更新原理图。 按照您的建议、我已将器件更改为 SN。

    关于 LS0204、FPGA 信号是双向信号、并配置为 默认为低电平 一些建议。 我们要求它们是这样的 高电平有效 何时发生中断事件。  请确认:

    • 如果在 I/O 两侧添加上拉电阻会导致任何问题、

    • 在这种情况下、上拉是否是必需的。

    • 更新后的原理图中显示的上拉电阻值是否合适、或者是否需要进行任何更改。

    期待您的反馈。

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    让我明天再回到您的问题上。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    原理图版本当前处于暂停状态。 请确认 提供支持 电路中使用的电阻值是否合适、因为这是现在继续下一步的唯一强制性要求。

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供更新!

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、

    感谢您对这个问题的耐心等待。 LVC1T45 的原理图看起来正常、DIR 引脚通过下拉电阻设置 L、这将实现 B 到 A 的转换。 至于 LSF0204 上的原理图、上拉电阻的大小相当强、如果您的数据速率不高、这可以减小、因为电流设置会由于灌电流增加而导致更高的 VOL 电平。  

    此常见问题解答有助于根据应用所需的速度来确定外部电阻器的大小:  

    e2e.ti.com/.../faq-how-do-i-size-my-external-rc-components-surrounding-auto-bi-directional-translators-to-fit-my-system-requirements

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我对该工具所需的输入有点困惑。 因为数据传输速度仅在范围内 10Mbps 至 100Mbps 、请您确认是否使用 10kΩ 上拉电阻器 就足够了?

    期待您的指导。

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    10k Ω 可能不足以支持 10Mbps 信号。 作为参考、10k Ω 上拉电阻器和 15pF 输出 Cload 条件只能实现大约 1Mbps 的速度。 此处建议使用更强的上拉电阻。  

    这些 GPIO 信号的接口是什么? 如原理图所示、它们是否为每通道自动双向?  

    此致、

    插孔