This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:TPLD801 可以做到吗?

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801, TPLD-PROGRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1566807/tpld801-tpld801-can-do-it

器件型号:TPLD801
主题: TPLD-PROGRAM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好先生

我们想使用 TPLD801 作为如下所示的电路

1.板载 编程?  TPLD-PROGRAM 连接到变压器板、仅具有 VCC 板和编程

2. module_lf(引脚 6 ),需要输出修正 125KHz 当在 4~10s 后按下 K1 时, TPLD801 能做到吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我们不支持 TPLD801 的板载编程。 该器件使用 SPI 进行编程、这不仅需要 GPI 引脚、还需要更多的引脚。 在将器件焊接到电路板之前、是否可以对其进行编程? TPLD801 将能够实现所需的功能。 您可以在 InterConnect Studio 中进行构建。

    https://dev.ti.com/sysconfig/#/start/?args=--product%20%2Fmnt%2Ftirex-content%2FInterConnectStudio_1_6_0%2F.metadata%2Fproduct.json

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、局域网

    如果我们提供了 TPLD801 文件、TI 能否在 TI 工厂中对 IC 进行编程?

    我们可以为此付出更多的代价

    运行速率:10 万

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如果您至少购买一卷带器件、TI 将为您提供器件编程、无需额外收费。

    此致、

    Ian