This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:需要 MTTFD 数据

Guru**** 2962920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1566845/sn74lvc1g14-need-mttfd-data

器件型号:SN74LVC1G14


工具/软件:

您好的团队、

TI 网站提供 MTBF(平均故障间隔时间)数据。 但客户需要 MTTFD(平均危险失效时间)数据。

您能否帮助提供 MTTFD 数据或有任何公式可以将 MTBF 数据转换为 MTTFD?

以下是他们需要从竞争对手获得的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已经将其发送给测试团队。 我会让您知道他们有何回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    测试团队没有听说过 MTTFd。 这是标准指标吗? 哪些产品属于危险故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Graham、

    维基百科上有一个解释供您参考: https://en.wikipedia.org/wiki/MTTFd

    有一个称为 ISO 13849 的标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们不记录器件的 MTTFd。  是否将故障视为危险故障将取决于您的系统周围的器件。 危险故障间隔的平均时间应小于总故障间隔的平均时间、因此我建议使用 MTTF。