This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:SN74AC14-Q1 与 SN74AC14

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC14, SN74AC14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1568837/sn74ac14-sn74ac14-q1-vs-sn74ac14

器件型号:SN74AC14


工具/软件:

Ciao、

 SN74AC14 的数据表如第 7.3.2 节“钳位二极管结构“所示。 虽然 SN74AC14-Q1 的数据表并未讨论内部二极管结构。

问题是、 SN74AC14-Q1 是否具有内部二极管?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件结构相同。 (SN74AC14-Q1 的绝对最大额定值禁止 I/O 电压高于 VCC + 0.5。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashay:

    这些器件具有相同的裸片、因此具有与 Clemens 所说相同的内部结构。

    此致、

    Malcolm