This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:询问器件型号:SN74LVC1G07DCKTG4

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1568855/sn74lvc1g07-inquiry-regarding-part-no-sn74lvc1g07dcktg4

器件型号:SN74LVC1G07


工具/软件:

请就指定的器件型号协助提出以下请求 SN74LVC1G07DCKTG4?
 
需要说明:
  1. 铅镀层: 您能否确认这些器件的铅镀层? 如果它是无铅锡、您能否验证它是否是 哑光锡?
  2. 退火: 如果表面是哑光锡,你能确认它是否退火(烘烤)?
  3. 镍 底层: 这些部件是否具有镍 底层?
你对上述各点的澄清将非常感谢。 如果您需要任何其他信息来处理此请求、请告知我。
期待您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74LVC1G07DCKTG4 是一款具有哑光锡 (Sn) 引线镀层的无铅器件。 这种表面经过退火处理、这些部件确实具有镍底层。