This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 上拉电阻器风险

Guru**** 2958240 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1568716/lsf0102-lsf0102-pull-up-resistors-risk

部件号:LSF0102


工具/软件:

你(们)好

我对 LSF0102 设计有疑问。
如果 B1 和 B2 没有连接到 3.3V 电压的上拉电阻器、端子 B 是否参考端子 A (1.8V) 处的电压?

应用要求是在 1.1V 下有效。 如果端子 B 处实际测得的电压为 1.8V、是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当任何输入电压(在 A 侧或 B 侧)低于 Vref_A 时、LSF 会直接连接 A 侧和 B 侧的两个引脚、LSF 用作模拟开关。 当输入电压为 Vref_A 或更高时、开关断开、另一侧的电压由上拉电阻决定;如果没有上拉电阻器、该引脚会悬空、即其电压是随机的。