This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:QSPI 信号电平转换

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0108, LSF0204, TMUX1574, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1568180/lsf0204-qspi-signal-level-conversion

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:LSF0108、 TMUX1574、TXB0304、 SN74AXC2T45

工具/软件:

您好的团队、

我们考虑使用 LSF0108 和 LSF0204 进行 QSPI NOR 闪存的电平转换。
它们是否可在以下条件下使用?
电压:+1.2V(QSPI 主器件)、+1.8V(QSPI NOR 闪存)
速度:25MHz
其他:通过 MUX 进行信号切换 (TMUX1574)

如果还有其他可满足这些要求的电平转换器 IC、
您能告诉我们吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 25MHz 信号、LSF 需要强大的上拉电阻器。 两个 QSPI 器件可能没有足够的驱动强度来实现这一点。

    对于单向信号 (/CS、SCK)、请使用 SN74AXC2T45。 对于双向信号、请使用 TXB0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higuchi-San、

    克莱门斯在这里是正确的。 有关电平转换 QSPI 应用的更多信息、请联系您当地的 TI 联系人、我们可以线下继续讨论。

    此致、

    插孔