Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXV0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1568329/txs0108e-txs0108e
器件型号:TXS0108E主题中讨论的其他器件: TXV0106
工具/软件:
你好
我喜欢使用 TXS0108E 从一侧连接 该 FTDI 芯片 FT232H 3.3V、另一侧连接 1.8V 组 IO FPGA。
我将使用围绕 12.5MHz 运行的异步 FIFO 协议
关于 TXS0108E 数据表的时序特性、它应该可以正常(从 1.8V 到 3.3V、支持高达 60Mbps 至 70Mbps)
由于我需要处理异步 FIFO 协议中涉及的 12 位、因此我将需要使用 2 个 TXS0108E 器件。
我的问题是:1.8V 至 3.3V 转换中的器件间偏斜是多少 (DS 仅提供通道间偏斜:1ns)?
此致