This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC7541-Q1:当 n_OE=高电平时、输出=低电平

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1568063/sn74ac7541-q1-output-low-when-n_oe-high

器件型号:SN74AC7541-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

客户需要一个 8 通道缓冲器、当 N_OE=HIGH(而非高阻态)时、该缓冲器输出为低电平 您有任何建议吗?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出端添加下拉电阻器。

    如果您需要高驱动强度、请使用与门;在这种情况下、控制信号为高电平(对于有效)和低电平(对于输出低电平)。 如果控制信号需要具有与'541 相同的极性、请添加一个反相门。