This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774-Q1:VIH 和 VIL 逻辑电平问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, SN74AXC4T774-Q1, SN74AVC4T774-Q1, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1567307/sn74avc4t774-q1-vih-and-vil-logic-levels-questions

器件型号:SN74AVC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774、SN74AXC4T774-Q1、SN74AXC4T774

工具/软件:

您好、

我相信我可能发现  SN74AVC4T774-Q1 的数据表中存在错误。

在这种情况下、在突出显示的各节中、它会将 VIL 指定为大于 VIH。 如果这些逻辑电平交叉、则会导致输出端出现未定义的状态。 例如、当 VCCI 为 3V 时、如果输入电压介于 1.4V 和 1.9V 之间、则无法预测输出的状态。

您能否确认应该是什么值?

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们正在对此进行研究、并将尽快作出答复。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、这些值是错误地从 1.08V 1.95V 线路复制的。

    SN74AVC4T774、 SN74AXC4T774 和 SN74AXC4T774-Q1 的数据表显示了合理的值。 利用这些资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:   

    感谢您的更新。 您有没有机会使用正确的值对数据表进行上修订?

    我更倾向于 在设计中使用 SN74AVC4T774-Q1、但在独立审查数据表时、如果已知错误、则会使这变得复杂。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是的、我们将使用正确的 VIH/VIL 值来更新数据表。

    此致、

    Josh