This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:咨询 RθJC 规范

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1567749/sn74lv1t08-enquire-r-jc-spec

部件号:SN74LV1T08


工具/软件:

您好、

可以看出  SN74LV1T08DCKR 的 RθJC 参数吗?

数据表中仅显示了 RθJA 。

谢谢、此致、

Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    请查看以下有关  SN74LV1T08DCKR 的数据。 其中包括 RθJC 。

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 277.5.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 92.9
    结果 — θ JB(标准数据表值) 64.2.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 1.9
    结果 — psi JB(标准数据表值) 63.5
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Nikki

    祝你度过美好的一天!


    此致、

    Tiger