This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:设计问题

Guru**** 2959840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1569682/sn74lvc2g07-design-questions

器件型号:SN74LVC2G07


工具/软件:

尊敬的专家:

我有关于 SN74LVC2G07 的一些问题。

当由 1.65V 供电时、什么导致建议的输出驱动电流为 4mA 最大值?

如果比这更严重、比如围绕 8mA、VOL 是否会略有上升? 如果您住在 50mA 之下、是否没有损坏?

您是否有任何封装兼容的器件、这些器件具有类似行为并具有更强的驱动强度、例如 15mA 在提供 1.8V 电压时、以及在故障情况下可耐受高达 150mA 的连续电压?

我正在使用最小的封装。

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您处于 50mA 模式下、器件不会损坏、但高于 4mA  模式、无法保证 VOL 可能有多高。

    要驱动更强的负载、应使用分立式 MOSFET。