This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:它可以执行 I2C 转 GPIO 功能吗?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1569179/tpld1202-can-it-do-i2c-to-gpio-function

器件型号:TPLD1202
主题:TPLD1201 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

 TPLD1202 或 TPLD1201 是否可以使 I2C 转 GPIO 功能正常?  

客户需要 6 或 7 个 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPLD1202 有一个 8 路输出 I2C 块、因此可以执行此操作。 TPLD1201 不会。

    此致、

    Ian